结果:找到"酒店安防 监控安防 安防方案",相关内容796条
  • 什么是弱电工程,弱电系统由哪几部分组成
  • 安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。随着AI人工智能和5G的应用。让安防行业的技术呈现出一个跨越式的安防系统,但很多人在谈及弱电工程时就认为,它只是普通供电而已的系统。但是实际上,弱电系统的类型有很多种。弱电系统主要有两种类型。一种是国家规定的安全电压等级、控制电压等低压电能,可分为交流和DC,交流在36V以下,DC在24V以下,如24VDC控制电源或应急照明备用电源。另一类是承载语音、图像、数据等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 弱电工程 弱电系统 弱电 系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-06 09:30:00
  • 私家别墅安装安防监控系统有哪些需要注意的地方?
  • 现在人们的生活水平越来越高,在别墅中的成功人士享有自己的私密空间。相对独立的环境、舒适的生活让居住者远离人群纷扰,但是,也有一个问题随之而来了,那就是别墅的安全问题。因其居所的相对独立,邻里间的空间距离也比较远,因而别墅的安防就显得尤为重要。那么,私家别墅安装安防监控系统又有哪些需要注意的地方呢?下面就和大家分享一套「别墅综合安防解决方案。别墅环境的监控特征独门独户别墅一般都是独门独院,监控需求有外围、庭院、围墙、车库、地下室等各类区域。外围空旷无阻碍常采用低矮围墙或者灌木丛作为周界,可疑人员容易翻越。占地面积大别墅一般都配有大的庭院,如果有客人到访,往往需要出门迎接,访客等待时间长,因而需...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 14:10:00
  • 机房监控安防系统方案
  • 数据中心机房的监控系统包含多个方面,不仅仅是视频监控而已。当数据中心机房在出现危险时,通过监控系统就能够及时发现问题,并及时扼杀。在数据中心机房中的任何地方、任何运行系统均会有出现问题的可能,监控系统的覆盖在一定程度上影响着数据中心机房的运行稳定性。为了应对数据中心所面临的管理复杂、管理难、不直观等诸多问题,就需制定一套完善的数据中心动环管理解决方案,专业才能进一步提升数据中心用户管理体验及效率。系统解决方案监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、电话、短信、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。当系统检测到的数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 14:18:00
  • 平安校园安防系统解决方案
  • 校园安全作为一个国家公共安全领域比较重要的部分,一直以来都受到格外重视。近两年,国家与地方政府陆续发布了多项加强校园安全管理的政策、法规及标准规范,提出要不断完善学校的人防、物防、技防,构建“平安校园”建设。在校园内公共区域布置和更新监控设备就是其中重要的一环,想必小伙伴们都“身”有体会,走在校园里,处处都能见到监控设施,比如道路上的摄像头,在路边摆放的报警柱等。这些监控主要分布在人员密集的公共区域,例如校园内主要干道、主要楼宇的门厅及楼宇周边,重要的科研机构和公共的教学楼。它们的重要功能就是24h监控周边环境变化,保卫同学们的财产安全。下面我们就来了解一下校园安防有哪些用处吧。校园安防的特...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 10:39:00
  • 加油站监控安防系统设计方案
  • 在国家“互联网+”战略的引导下,各个行业都在积极参与到“互联网+”行动中,互联网技术和资本推动移动互联网、物联网、大数据等与传统行业结合,开创新的发展模式。而物联网作为互联网的延伸,利用通信技术把人与物、物与物相互连接,实现万物相连。加油站作为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所,属于安全防范重点单位。加油站内人员车辆流动比较频繁。加油站为一级防火单位,由于防火措施不到位或者人为纵火原因,造成火灾的比比皆是,给国家财产、人身安全造成重大损失,单靠以往的人防已远远不能满足要求。加油站内大量的易燃油品,更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代化的高科技技术手段,组成全方位安全防范系统是必不...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-23 13:45:00
  • 工厂安防视频监控系统设计方案
  • 在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。方案设计本工程方案采用视频监控系统由主厂房区域、辅助车间区域等部分组成,主厂房区域、辅助车间生产区域、安防区域视频监视系统联网组成工程的生产视频监视系统。视频监控图像由前端摄像机、编码器、网络交换机、监控平台软件、服务器、控制键盘、监视器、解码器、磁盘阵列部分组成。采用IP系统架构,系统由前端IP摄像机、存储管理服务器、视频管理服务器、解码器、电视墙等组成,系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、监控中心管理平台、...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-21 14:03:00
  • 酒店安全隐患解决方案
  • 据文化和旅游部消息,综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年10月1日至7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元,同比减少4.7%,恢复至疫前同期的59.9%。假日市场总体安全平稳有序。伴随着旅游行业的火热发展,酒店也遍布了大江南北全国各地,酒店给大家带来了出行便利,当然伴随着出行便利的同时,也存在着不少的安全问题隐患,不可忽视。目前酒店行业存在的问题酒店安防监控系统的主要作用在于通过网络实现远程监控,远程响应,远程处理的网络化管理,在监控中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:08:00
  • 酒店安防系统解决方案
  • 酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 解决 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 16:57:00
  • 连锁店铺安防系统解决方案
  • 连锁经营是近代产业革命所带来的经济高速发展的产物,是社会化大生产的产物。在产业革命所带来的经济高速增长的推动下,连锁经营作为一种现代流通业的新的企业组织形式和经营方式,产生于美国,但由于它一不受国家和地区的限制,二不受文化传统、商业习惯的限制,三不受行业、零售业态的限制,所以很快传遍了世界,在一切具备条件的地方和领域都产生了连锁经营。连锁行业在我国发展迅猛,连锁经营模式越来越盛行。连锁经营模式在统一品牌和形象、降低物流和库存成本方面都能有效提高企业的竞争力。连锁经营成为零售业、家电业、餐饮业、医药等行业的主流经营模式。一、连锁店安防应用需求1、安全问题连锁店具备其规模化、大众化、灵活便捷等特...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 系统 连锁 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 15:42:00
  • 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
  • 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 毫米波 雷达 达豹 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: